This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051A:将基准电压调整为其最小分流值。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599260/tl4051a-adjusting-the-reference-voltage-to-its-mimum-shunt-value

器件型号:TL4051A

我在差不多4年前就看到过这个问题,但没有人回答。  但是、当我尝试直接从他们那里获得答案时、TI 还是将我发送到了这个网站。

是否有人使用 TL4051可调节器件作为1.2V 基准?  从数据表中的图2可以看出、阳极只需直接连接到反馈、然后该器件将充当1.2V 齐纳二极管、即图2的源极 V 将为零伏。

有人真的这么做了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TL4051ADJ 的最低可能电压为1.212。 正如您所说的、您确实可以通过将反馈引脚连接到阳极来获得最低电压。  

    我订购了一些器件以进行验证、但我不会遇到问题。 我将在收到部件时告诉您测试是如何进行的。  

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 是的、我对您的测试结果感兴趣。 我希望其他人也会这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的耐心等待。 我对三个采样器件进行了测试、它们的阴极电压均为1.213。

    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  非常感谢您与我和其他人分享此测试数据。