This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603063/datasheet-of-tl594

主题中讨论的其他器件:TL594TL594C

我对 TL594有疑问。

问题1.  

  -在 应用报告 SPRA953C 、1.2测试卡影响(第3页)中,大约有1和2个 s2p 关于 Rθja。

  Rθja TL594 μ s、是1s 还是2s2p?

问题2.

 -在数据表第5页 参考中、 输出电压随温度变化、最大电压为10mV/V

   以下理解是否正确?

   基准电压为5V。 因此,电压 波动 50mV (=10mV/V x 5V)。

问题3.

 -在数据表第5页中、 频率随温度变化、最大频率为50Hz/kHz。

   以下理解是否正确?

     例如、当频率为100kHz 时、频率 波动 为5kHz (=50Hz/kHz x 100kHz)。  

问题4.  

 - TL594C 和 TL594I 具有不同  的温度范围。

      TL594C:0~70°C

       TL594I:-40~85°C

    TL594C 和 TL594I 的波动量是否与 温度和 频率变化时的输出电压变化相同?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    1.我无法从数据表中得知热数据是单层还是2层 PCB。 我需要询问 TI 内部的其他人。

    2.基准电压随温度变化最大值为50mV

    在100kHz 时、频率随温度变化为5kHz

    从数据表中可以看出、TL594L 的基准电压和频率变化将与 TL594C 发生相同、即使其额定温度范围更宽。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter-San


    感谢您的回答!

    我们正在等待您对问题1的回答。

    -在应用报告 SPRA953C、1.2测试卡影响(第3页)中,大约有1和2个 s2p 关于 Rθja。

    Rθja TL594 μ s、是1s 还是2s2p?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    我仍在等待 TI 内部人员的回复、请再给我一两天。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    数据表中值的热分析本来使用4层(2s2p) JEDEC 标准 PCB、但 Theta-jc (顶部)值除外、该值本来使用单层 PCB。

    此致

    Peter