This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445-120VFLBK:关于 LM3445应用问题

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602860/lm3445-120vflbk-about-lm3445-application-question

器件型号:LM3445-120VFLBK
主题中讨论的其他器件:LM3445LM3447

您好、先生、

我的客户使用 LM3445、但有一些问题需要您的帮助。 谢谢。

1.我是否知道 LM3445-120VFLBK 可以实现恒定电流?

2.我是否知道 PMP7753的 Q1、U3、U2功能? 恒定电流?

3.您能否帮助提供调光解码器电路、控制 LED 的 DIM 引脚电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)这一设置旨在通过光耦合器反馈 R11和 R12感应 LED 电流来调节电流、U4是误差放大器的基准。

    2) U3是误差放大器、U2是光耦合器、用于跨隔离边界将反馈信号传输到初级侧、这是恒定电流的反馈。 Q1似乎是一个调光电路、当平均输入电压下降时、它将在 ISNS 上上上拉、但误差放大器 U3将补偿以调节从 R11测量的电流、而 R12则对其中一些电流进行了调节。

    3) 3)我认为 Q1上的电路控制调光。 如果输入平均电压较高、则电路不会在 ISNS 上上上拉。 随着平均输入电压下降、它开始拉低 ISNS 以降低电流、但误差放大器将首先对其进行校正、直到它能够做到。

    最好了解客户对其项目的期望。 我们有更好的电路可用。 有一个使用 LM3445、AN-2034和 LM3447等其他器件的隔离式 EVM 来检查是否需要隔离式器件。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回答。
    我使用的发电机为 DIM 引脚提供3V/1k/50%的占空比。 为什么输出电流没有响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种电路?  需要将 FLTR1上拉为高电平、以将 DIM 用作输入。  FLTR2的两端还应有一个电容器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由 AN-2034 LM3445 -120VAC 进行测试。

    查看原理图、FLTR1已拉高、FLTR2使用 C 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要将其拉至4.9伏以上、以使 DIM 引脚成为输入。  拆下 R9并将 FLTR1连接到 VCC。

    数据表中的方框图显示了 IC 上的内部功能。  下面是引脚说明、请阅读 FLTR1说明:

    谢谢、