This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tlc5940:与一个 MOSFET 并联输出、以实现高电压和高电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594368/tlc5940-outputs-in-parallel-together-with-one-mosfet-for-high-voltage-and-high-current

器件型号:TLC5940

我希望使用 TLC5940来驱动9W 12V RGB LED。 虽然此设计中的12V 电源本身不需要 MOSFET、但我想使用它们来减轻热量。

每个彩色通道的 LED 电流需要约250mA、单个输出电流太大。

即使3-4个输出并联、TLC5940上的热负荷也会过高。 红色的正向电压为5.5V、绿色的正向电压为7V、蓝色的正向电压为8V。 我的粗略计算结果使 TLC5940在单独使用时达到3.5W。

我能否通过将3-4个输出并联到单个 N-MOSFET 来实现良好运行、从而在提供更高电流的同时降低输出电压?

或者、我是否需要为每个输出使用一个 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Logan、

    您能否帮助检查以下问题、以便我们更好地理解您的困惑:
    您使用 TLC5940仅驱动一个 LED?
    2.是否可以将12V 降至9V?
    3.您是否考虑使用电阻器而不是 MOSFET?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、我会尽力回答您的问题。

    它是一个 RGB LED、因此我需要驱动三个通道。 我想拥有一个具有 PWM 控制功能的恒流驱动器。 我有一些未使用的 TLC5940。

    2. RGB LED 的额定电压为12V,所以我不知道这是否是个好主意。 我也无法像12V 那样轻松访问9V 以驱动 LED。 虽然它可能适用于红色和绿色通道、但对于蓝色通道可能不太适用。 RGB LED 是共阳极。

    3、令人反感的想法、我没有想到。 我主要只有1/4W 的电阻器、但我想、如果我使用一组电阻器、这会起作用。 我还有几个10欧姆3W 电阻器、但我不确定是否可以使用这些电阻器。

    对于电阻器选项、低端上有一些22、39、47或68欧姆1/4W 的电阻器、可能适用。

    例如、如果 I 从 TLC5940推至每通道57mA (使用680欧姆基准电阻器)、并且每个通道与47欧姆电阻器串联、 该电阻器将进一步使电压降低 2.679V、并且需要在100%占空比下消耗0.1527W 的功率。

    借助此解决方案、我可以为每种颜色使用来自 TLC5940的4个通道。 对于蓝色和绿色、我可以使用39欧姆串联电阻器将电压降低1.25V。对于正向电压更低的红色、我可以使用39欧姆和47欧姆电阻器中的一个。

    我甚至可以使用两个10欧姆的大串联电阻器、将其连接到所有四个 TLC5940通道、实现一种颜色、实现2*2.28V 的压降吗?

    使用红色的近似正向电压:

    红色、选项1:LED 后为6.5V、负4.902V (47+39欧姆电阻器、压降高达2.679+2.223V)、TLC5940上的电压大约为1.6V。 对于四个电流为57mA 的通道、输出功率大约为0.37W。

    红色、选项2:LED 后为6.5V、负 4.56V (所有四个通道串联10+10欧姆电阻、压降高达2.28+2.28V)、TLC5940上的电阻值约为1.94V。 对于四个电流为57mA 的通道、输出功率约为0.45W。

    我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Logan、

    我对您的计算和理解都很好。

    此致、
    Kenneth