This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:偶尔无法通电。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604019/bq25895m-can-not-power-on-occasionally

器件型号:BQ25895M

您好!

客户使用随附的 bq25895m 制作的器件。

有时 、无法通电、因为即使电池电压为 arround 3.9V 且 QON#引脚为高电平、也没有 VPWR 输出。

此时、连接 Vbus 电源、它可以通电、但移除 Vbus 电源、它会断电。

您是否看到这种症状? 您能否推荐客户如何解决此问题?

请参阅随附的原理图。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../BQ25895M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现问题时、需要从设备中取出电池、然后重新连接到设备上的电源。
    但该器件不可更换电池。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    REG9[Bit5]是否报告电池 FET 已关闭?  内部电池 FET 将自动关闭、如下所述:

    8.2.15.2电池过放电保护

    当电池放电至低于 VBAT_DPL 时、电池 FET 将关断以保护 电池免受过度充电的影响

    放电。 为了从过放电中恢复、VBUS 需要一个输入源。 输入源时的电压

    则 BATFET 会导通。 当 VBAT <时、电池将通过 IBATSHORT (通常为100mA)电流充电

    电池电压介于 VSHORT 和之间时、VSHORT 或 IPRECHG 寄存器中设置的预充电电流

    VBATLOWV

    8.2.15.3系统过流保护

    当系统短路或过载显著时(IBAT > IBATOP)、使其电流超过过流

    则器件会锁存 BATFET。 部分 BATFET 启用(退出运输模式)可复位锁存

    并打开 BATFET

    这些条件中的任何一个是否适用?  我注意到电感器的 isat 为3.1A?  最大充电电流和 OTG 电流是多少?