This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27082L:此器件是否适用于锂离子可充电电池的高侧开关?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS27082L, TPS22960, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603630/tps27082l-is-this-part-appropriate-for-high-side-swithcing-of-a-litium-ion-rechargeable-battery

器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件:TPS22918TPS2292960TPS22976

我在电路板中使用这些开关来打开外设的 Vcc、并且对其性能非常满意。  我是否还可以将此开关用于为电路供电的单节锂电池。  我相信、当电路为纯负载时、它会很好地工作。  然而、当电路包含充电功能并且需要反向电流来为电池充电时、情况会怎样。  

如果此芯片无法正常工作、您能推荐哪种芯片?

谢谢、

芯片

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    由于该器件没有反向电流阻断功能、因此它可以将电流从 VOUT 传递到 VIN。 为了不损坏器件、建议将流经器件的反向电流限制在器件导通时、因为电流将流经 FET。 当器件关断时、电流将向后流过体二极管、这可能会损坏器件、因为二极管不适合长期电流。

    另一个注意事项是、您是否了解过 TPS22918? 它具有相同的封装、但集成了更多适用于电源开关应用的特性和功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alek、

    谢谢你。  我已经在我的电路中测试了开关、它工作正常。  我查看过 TPS22918、但不确定其额外特性是否相关。  我可能对具有两个集成开关的器件感兴趣。  我乐于接受降低成本或提高可靠性的建议。  

    这是我尝试实现的效果。  该电路测试良好。

    谢谢、

    芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您分享您的图、很高兴听到 TPS27082L 正为您的应用而工作。

    对于双通道器件、我们有 TPS22960 (每通道500mA)和 TPS22976 (每通道6A)。 请告诉我这些解决方案中的任何一种是否适用于您的应用。 这两种器件都可以很好地减小空间、TPS22976甚至还具有过热保护功能、可提高可靠性。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius