This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26003:FPWM 模式下极轻负载的睡眠模式阈值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594380/lm26003-sleep-mode-threshold-for-very-light-load-in-fpwm-mode

器件型号:LM26003

[ LM26003 ] FPWM 模式下极轻负载的睡眠模式阈值

您好!

LM26003的数据表显示了睡眠模式的例外情况、甚至是处于 FPWM 模式的器件、如下所示。




您是否有任何公式和/或指南、了解在 FPWM 模式下、小负载电流如何导致此睡眠模式?

我的客户已经看到、只有当器件配置为 FPWM 模式且其输入电压高于24V 时、LM26003才会进入睡眠模式。 现在尝试弄清楚发生了什么...

提前感谢您的支持。
此致、
Ken


相关和/或其他参考帖子:

lm26003- GSM/GPRS 应用
e2e.ti.com/.../1745139

LM26003:直流睡眠模式阈值电流
e2e.ti.com/.../2184707

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以评论此查询??

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查开关导通时间是否处于"最短接通时间"状态。 当输入电压较高时、Ton 将降低、并且可能会进入 Tonmin 条件。 在 Tonmin 条件下、Vout 将在没有任何动作的情况下升高、并且可能触发睡眠模式。