This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:I2C 为400kHz

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596977/bq33100-i2c-at-400-khz

器件型号:BQ33100

团队-

BQ33100最大 I2C 速度为100kHz。

我们可以通过任何方式使其支持400kHz?

请直接向我发送电子邮件以了解客户详细信息。

谢谢、Best、S. Dunbar、AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队-

    如果能作出答复,将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此器件上的 SMBus 接口不支持100KHz 以上的时钟频率。