Other Parts Discussed in Thread: BQ24450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24450尊敬的 TI:
我有一个用于12V 7 Ah 电池的电池充电器 BQ24450、我需要在电池和充电器之间进行切换、该切换应仅在正确极性的电池连接后才打开、否则应始终关闭。 如果我一次性取出电池、它应该会关闭。
您是否有这样的关闭开关或任何建议?
谢谢、
Dinesh