This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:突发模式规格

Guru**** 2394285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603716/ucc28180-spec-of-burst-mode

器件型号:UCC28180

您好、先生、

我在数据表中找不到有关突发模式的任何信息。

它的工作频率是多少?

2.    进入 突发模式的具体条件是什么?

它     离开 突发模式的确切条件是什么?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    UCC28180没有特殊的突发模式、它将   在极轻负载时进行自然突发:控制环路产生的占空比有时为零。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bosheng:

    UCC28180是否具有任何频率。 突发模式下的工作范围?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    开关频率与之前相同。

    此致、

    Bosheng