This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如果 HostFETControl 命令在4秒内连续发出、则 BQ78350不接受(不采取措施) MOSFET 状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598184/bq78350-r1-bq78350-not-accepting-not-taking-action-on-mosfet-status-if-hostfetcontrol-command-is-given-consecutively-within-4-seconds

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在 BQStudio 以及我们在内部开发的自定义驱动程序中发现了此问题。  

BQ78350-R1似乎仅在新 HostFETControl 命令比上一个命令至少晚4秒时对 MOSFET 采取措施。  

数据表中确实提到了针对 HostFETControl 的4S、但这完全是为了不同的目的(应该在发出 FET 控制访问代码后的4秒内提供给 HostFETControl 的命令)。


我们非常感谢您的任何帮助。  

谢谢

耶什