This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:RESN @LPM0

Guru**** 2391625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598466/tps65311-q1-resn-lpm0

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

当 TPS65311移动到 LPM0中时、RESN 的行为如何?

如果没有任何复位条件、它是否保持高电平?

或者 RESN 是否通过检测每个输出电压的下降而变为低电平?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    根据我的理解、在 LPM0模式期间、RESN 将为低电平。 但是、我尚未测量 LPM0到 RESN 低电平的确切时序。 目前我已不在办公室、我将在下周中旬再次与您联系。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthe-San、

    感谢您的信息。

    我还有两个问题。

    -当 LPM0时,触发器 RESN 变为低电平是什么?
    即检测输出电压下降

    -RESN 在 LPM0期间是否保持低电平?

    如果您有 LPM0期间 RESN 行为的时序图、您可以共享吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    一旦 LPM0的 SPI 写入完成、RESN 就会变为低电平。 在写入 LPM0 SPI 命令后、我在 CSN 高电平到 RESN 低电平之间测量了大约9us。 它不依赖于输出电压降。

    在 LPM0模式下、RESN 为低电平。

    此致。

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthe-San、

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

    如果器件进入 LPM0模式且 WAKE 引脚为高电平、则器件通过 TESTSTART 等进入激活模式
    正确吗?
    如果是、RESN 引脚置为低电平的时间有多长?
    tWAKE-RES 是否=14ms (最大值)?
    如果是、您能否向我展示我们的参考最小值/典型值?

    客户应该是因为 MCU 失控而导致 WDT 出错。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    您对 LPM0的理解是正确的、以便在唤醒为高电平时测试启动。 您对"tWAKE-RES"时序也是正确的、在最坏的情况下、RESN 在该时间可能处于低电平。 根据工作台测量结果、我发现在检测到唤醒后、RESN 通常需要大约7ms 才能变为高电平。 很难分辨确切的最小值。 我将向您发送一封电子邮件、并根据内部数据向您提供大致的数字。

    此致、

    Murthy