This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqProduction SBB 电压校准

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599128/bq40z50-r1-bqproduction-sbb-voltage-calibration

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTION

您好!

我想使用 bqProduction SBB + HPA169 + EV2300在生产中对基于 bq40z50-R1的设计进行校准和编程。 到目前为止一切都正常、除了电池组和 BAT 电压校准持续出现大约30mV 的错误。 电池电压校准正常。 此外、如果我通过 BatteryManagementStudio 手动校准、校准值是可以的。  

在自动校准期间、BAT 和 PACK 电压保持在精确的值上、这些值被填充到校准对话框中。 但是、校准后、BatteryManagementStudio 报告的这两个电压将关断30mV。  

HPA169甚至支持上述设置吗? 这是已知的行为吗?

谢谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新、我尝试了以下操作:
    PCB 仍然连接到 hpa169校准板、而 VTI 配置对话框仍然打开、但 SMBus 通过 EV2300重新连接到 PC。 然后、我使用 Battery Management Studio 代替 bqProduction 并执行 BAT 和电池组电压校准。 请注意、电压测量不再有误差!

    似乎问题完全与 bqProduction 软件有关。 但问题仍然是:这种已知的行为吗?

    bqProduction 的版本为1.0.9。 所选器件 bqz 容器为4500_1_06-bq40z50R1.bqz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我无法找到修复错误校准的方法、我想知道我是否甚至需要高精度的 BAT 和电池组电压测量。 我检查了文件并确定了这两项措施的以下目的:
    包装:
    关断/唤醒检测
    充电期间的过压保护
    -充电期间的压降补偿(如果已激活)
    -放电终止(如果未使用基于电池的选项)
    电池:
    开路电池检测

    有人可以确认这一点吗? 我缺少什么吗? 如果此列表已完成、那么在这种情况下、缺少的精度对我来说无关紧要、因为电池电压测量仍然是准确的。