This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:需要用于 TIDA-01179参考设计的 Orcad 和 Cadence 文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598013/lm5118-need-orcad-and-cadence-files-for-tida-01179-reference-design

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:TIDA-01179

你(们)好 我需要 TIDA-01179参考设计的 Orcad 和 Cadence 设计文件。

谢谢、

Jim T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    设计源文件位于 Altium 中。 如果您需要、请通过 youhao.xi@ti.com 向我发送电子邮件。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否可以转换它们、但请无论如何发送它们。 我从 T.I.那里获得了其他的设计、这些设计已经转换成了 Orcad、T.I.能做什么吗? 请检查这是否可行。 继续、无论如何都会发送您拥有的设计文件。  这是我的电子邮件地址。

    谢谢、

    Jim T.

    jtassitano@jjmconsulting.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您获取文件、我将询问是否可以对其进行转换和干净转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于设计文件已通过电子邮件发送给 Jim、我将关闭此主题。