This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002:30秒后 bq50002 / bq500511关闭-红色 LED 灯

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025, BQ500511, BQ50002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597989/bq50002-bq50002-bq500511-switches-off-after-30-seconds---red-led-lights

器件型号:BQ50002
主题中讨论的其他器件:BQ51025BQ500511

将 bq50002与从 EVM 复制的 bq500511搭配使用。 最初我没有 LED、但添加了 LED。 该器 件可根据 bq51025正确启动并向接收器发送负载、但在大约30秒后、发送器会关闭、红色 LED 会亮起、输出会关闭。

在这之前、在  负载超过 400mA 时、接收器电压在大约5秒的时间内从几伏特振荡到输出电压、当我 通过移除 FOD THR 下拉电阻禁用 FOD 时、此操作停止。

此外、有时在启动时 接收器电压 Vout 无法达到正确的电压、它会保持大约低1V -但仅在启动 时、负载约为500mA、无论 我做什么、我都无法获得超过700mA 的电流。  

数据表中只显示故障、但我找不到哪种类型、原因是什么。  

附件是我的 schematice2e.ti.com/.../0513.BQ50002_5F00_Transmitter.pdf 的 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅"常见问题解答"部分中的"TX 故障排除指南"。
    e2e.ti.com/.../wireless_power_faq

    对 bq51025上 RECT 引脚进行示波器捕获将有所帮助、您在该引脚上看到什么看起来奇怪吗?