This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:过功率模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601631/ucc28631-over-power-mode

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630

大家好、团队成员。

UCC28631是否具有过功率模式?

UCC28631的最大输出功率是否为 Pnom 的100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    UCC28631没有内部过载计时器(如 UCC28630中的计时器)、但它仍然包含 CC 模式输出电流限制。

    最大功率取决于您如何定义 Pnom。

    数据表第46页的图 41、Pnom 是标称额定功率、第51-61页的设计指南介绍了如何计算电感和 RCS 值、从而将 Pnom 工作点设置为在 DCM/CCM 边界的最小大容量电容电压和60kHz 开关频率下发生。 在此设计中,最大峰值功率为2*Pnom。

    使用 UCC28630时,2*Pnom 不能连续进行,因为它将触发内部过载定时器。 对于使用 UCC28631的相同功率级设计,可以连续提供2*Pnom。 在该电平以上、CC 模式电流限制将生效并降低输出电压以保持输出电流恒定–直到 VDD 轨降至 UV 以下、控制器将进入间断模式。


    如果您的问题得到了解答、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bernard
    感谢您的支持。

    我不想按 CCM 模式使用。
    DCM 模式限制是否可以使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    您可以使用设计指南在 Vmin 和特定最大功率下确定 CCM/DCM 的边界-这样、它应在所有输入电压> Vmin 且所有负载< Pmax 时运行 DCM。

    然而、功率级能够并且将能够在启动、输出过载(即、只要 Vout 为低电平并且功率为高电平)期间瞬态进入 CCM、并且有可能在负载瞬态期间。

    由于 IC 不是 QR (有意这样它就可以支持 CCM 模式)、因此无法保证仅 DCM 在所有可能的工作条件下运行。

    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard。

    是否可以将 UCC28631设计为 P5=Pnom、P4=50% Pnom?

    我想设计它不会超过目标电能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    是的、您可以这样做。

    例如、如果 Pnom = 100W、则可以针对 P5 = 100W 和 P4 = 50W 进行设计

    然后、您可以在 Excel 设计计算器中使用50W 的标称功率级别、它将自动使用 Ppeak =标称电平的2倍、即100W

    谢谢、
    Bernard