This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:CHG 输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599285/bq24040-chg-output

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25120

仅在复位器件后、BQ24040才会更改 CHG 输出:

CHG 端子仅在第一个充电周期内处于低电平(LED 亮起)、并在终止阈值后熄灭

无论充电电流终止与否、都将启用或禁用。

如何在不复位的情况下实现连续运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:我们是否有 BQ24040等器件、但具有可调节~3V 输出的集成直流/直流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG 引脚由内部逻辑控制、因此无法在达到终止阈值时使 CHG LED 保持开启状态。

    对于第二个问题、我们没有任何将输出调节为3V 的线性充电器、因为它效率很低。  

    编辑:Bq25120有一个集成降压转换器、输出可被设定为3V。 但它是一个复杂得多的器件。