This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:建议的最大输出为5V、绝对最大值为 Vin+0.3V。 5.3V 输出的影响是什么?

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603875/tps7a7300-max-recommended-output-is-5v-abs-max-is-vin-0-3v-what-is-the-impact-of-an-output-of-5-3v

器件型号:TPS7A7300

我们希望修改使用 TPS7A7300的设计。  我们希望输出5.3V、而不是5V、电流约为2A (输入电压为5.7V 或5.8V)。

这样做会产生什么影响?

  1. "OUT"的绝对最大值为 Vin+0.3。 如果我们的输入电压为5.7V、那么我们可以(我们低于6V)吗?
  2. 实际上、我想知道、对于建议的5V 电压与绝对最大输入电压+0.3之间的差异、唯一需要考虑的是热耗散、还是需要考虑其他因素?
  3. 高于5V 是否会导致器件过早损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、TPS7A7300应该在 Vout=5.3V 时工作、这是它相对于接地的绝对最大电压并且输入引脚为7V。  必须注意的是、EC 表中的电气特性不适用于这些条件、因为它们超出了 EC 表条件。 话虽如此、如果条件发生如此微小的变化、性能不可能发生重大变化。

    下面是我对您的具体问题的回答

    1. "OUT"的绝对最大值为 Vin+0.3。 如果我们的输入电压为5.7V、那么我们可以(我们低于6V)吗? 是 Vin=5.7低于建议的最大电压6.5V、因此这不是问题。  
    2. 实际上、我想知道、对于建议的5V 电压与绝对最大输入电压+0.3之间的差异、唯一需要考虑的是热耗散、还是需要考虑其他因素? 否、此绝对最大值与散热无关。 如果 Vout 超过 Vin+0.3V 或7V (更低)、晶体管可能会由于电压过高而击穿、或者当 Vout>Vin+0.3V 时、金属线或寄生二极管可能会由于反向电流而损坏
    3. 高于5V 是否会导致器件过早损坏? 300mV 不应对器件的寿命产生太大影响。 导致过早故障的最大因素是温度。 因此、如果这是此应用的一个问题、请确保将散热焊盘连接到尽可能多的金属上、因为这是降低裸片和环境空气之间热阻的最有效方法。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!