This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910EVM-088:关于 TPS25910EVM-088压摆率控制问题

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910EVM-088, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604172/tps25910evm-088-about-tps25910evm-088-slew-rate-control-question

器件型号:TPS25910EVM-088
主题中讨论的其他器件: TPS25910

您好、先生、

我是否知道用于浪涌电流测试的 TPS25910EVM-088有限制? 因为我们测试 EVM、所以会发现一些问题。

在 OUT 应用 中、20V VIN、因此限制5W /VIN 只能预加载250mA - 500mA 并启动25910? 对吧?

黄色轨迹线:EN

蓝色迹线2:门

VIN:20V、Cext=0.1uF、预载=500mA

黄色轨迹线:EN

蓝色迹线2:门(无响应)

VIN:20V、Cext=0.1uF、预载=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yung、

    是的。 正确、由于 TPS25910在启动期间在恒定功率引擎(5W)上工作、因此预载受到限制。

    此致、
    Rakesh