This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:升压电阻器和 V7V 电容

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604075/tps65263-q1-boost-resistor-and-v7v-capacitance

器件型号:TPS65263-Q1

大家好、

1.我想知道是否可以使用下面的升压电阻器(R1)来减少开关节点振铃?

如果是、是否有最大值引导线?

数据表第29页中的图.42

2. V7V 旁路电容是否有最大值?

数据表显示应为1uF、但10uF 在我客户的原理图上。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、添加 R1会降低高侧 DRV 导通速度、从而降低 SW 振铃峰值电压。
    对于 TPS65263-Q1、建议使用 BST 电阻= 2.2欧姆、3.3欧姆等、最大值< 10欧姆。

    2.不建议对 V7V 旁路电容器使用10uF。
    建议使用1uF、2.2uF、3.3uF。