This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品建议

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599013/product-suggestion

主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、

客户正在为以下任务寻找 IC、

我需要生成两个 PWM 信号(频率为6.78MHz、占空比为50%)、这些信号必须由用户在线可编程的数量进行移位(芯片将与微控制器连接、并且必须在线编程)。 PWM 偏移分辨率(两个信号之间的最小偏移)必须在0°(信号同相)和180°(信号同相)之间至少为18-20步。 我需要找到适合此任务的 IC。

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    "交流/直流和隔离式直流/直流电源论坛"中的这个主题使其成为离线和隔离式直流/直流 BU、我没有特定于您要求的解决方案。 在我看来、微型设备可能能够满足您的要求。 我会将其重定向至 MSP 论坛、以查看是否有任何想法可提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、

    如果 MSP 小组没有该工作的部件、您可以查看 UCD3138。 这是我们的数字电源控制器、可提供可能满足这些规格的高频、高分辨率数字 PWM。 我们可能可以对其进行微控制器控制、但 UCD 器件可能比 MSP 更昂贵。 如果 MSP 团队没有适合您的器件、我们可以查看 UCD3138。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    只需办理入住-您是否找到了您要查找的器件?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    很抱歉耽误你的回答。
    感谢您的回答。