This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723C:LM723中未发生电流限制??

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602526/lm723c-current-limiting-is-not-happening-in-lm723

器件型号:LM723C

你好!!!

我设计了一个采用 LM723 (0-30V @ 5A)的实验室电源、最初 我将电流限制在0.65安培(I LIMIT=O.6565V/1 Ω)。 但问题是,IC 没有执行电流限制操作,即使它的基极到发射极晶体管之间的电势差(电流感应 Ree2e.ti.com/.../LM723-Regulator-.docxsistor)为5V,这种电流限制功能也是如此。

问题可能出在哪呢?
  1)是否具有电流感应电阻器精度?
  2) 2)它是否具有基极发射极结与晶体管的击穿? 电压、这是什么呢?

我连接了电路。完全困惑。 在这方面帮助我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gurumurthy、
    TI 内的多个组支持此器件。 您能否提供完整器件型号?
    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM723CN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    请附上您的原理图吗? 它不会显示在您的线程上。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     这是 google image 获得的电路。

    1)第一个电路有疑问,电流控制旋钮如何工作,在第一个电路中,电位计是1Kohm 10转电位计?

    2)第二个电路包含500欧姆的电位计、用于控制稳压器电路输出中的电流?

    3)第三个电路包含电位计横跨二极管、它如何使电流可变稳压器?

    4) 4)如何计算决定输出电压的电位器? 表1为 P1提供值、而不是用于计算 application.e2e.ti.com/.../LM723_5F00_variable_5F00_current-limiting.doce2e.ti.com/.../8686.LM723_5F00_variable_5F00_current-limiting.doc 的技术


    请通过这种方式帮助我了解上述三个电路中使用 LM723稳压器的可变电流控制电路。 温度计如何帮助改变电流?

    尤其是使用电位计进行可变电流限制、而不是恒定电流限制。



    因此、我对这些电路完全感到困惑。 请让我了解 LM723中用于电源中可变电流控制的电流控制晶体管背后的技术。

    建议我使用 LM723来设计可变电流限制电源的更好技术。

    请在这方面帮助我。 我想我已经表达了我的想法。如果任何事情都不完整。 如果我错了、请纠正我。