This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710X2EVM:LMZ31710X2EVM

Guru**** 2541780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598011/lmz31710x2evm-lmz31710x2evm

器件型号:LMZ31710X2EVM

我正在测试 LMZ313710X2评估板。

测量感应电阻器(R9、R10)上的正确电流时遇到问题。

我使用 Hameg HM7042电源提供12V 的输入电压、我通过跳线将输出电压设置为1.8V。

我将馈送300kHz 的外部时钟输入、以同步评估板上的两个器件。

我应该使用 DMM 在1m Ω 电阻器上读数为~8mV-9mV、但在两个器件上都为0。

为了实现正确运行和测试、我是否缺少一些设置或添加内容以从器件获取所需的输出电流?

请提供建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的负载是什么? 如果未施加负载、则输出电流将接近于零、并且您不会读取电流感应电阻器上的任何电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这对我来说澄清了这个问题。

    我将直流负载(ELA505 zentro-elekrik)连接到评估板的输出。 我打开它、它读取1.8V 的输出电压
    当我开始设置直流负载消耗的电流时-当我达到~2A 时、它会关闭输入电源(我的输入电源为 Hameg HM7042)
    输入[电源是否不足、或者您能否建议直流负载在达到2A 时短路的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电源的额定电流是多少? 检查它是否进入电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您的建议、我更换了我的电源以处理更高的额定电流、因为我使用的电源电流低至3.3A。

    我了解了评估板的软启动功能、该功能设置为输出电压上升时间为1.2ms。
    将电容器接地是否可以实现150us 的上升时间、或者该器件是否有最短的默认上升时间、尤其是在并联配置中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS 时间可通过更改 SS 电容器来调节。 在模块内部、SS/TR 引脚和 STSEL 之间已存在 SS 电容器。 为了将 SS 时间减少到1.2ms 以下、需要从接地端移除 STSEL 引脚。

    我不建议将 SS 时间缩短得太多、因为快速上升时间会在启动时导致大电流、并且器件可能会在为输出电容器充电时进入电流限制。