This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:较高电流时 SOC 计算错误.... 突然的斜坡下降…

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604136/bq34z100-g1-wrong-soc-calculations-at-higher-currents-sudden-ramp-fall

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我获得了 bq34z100监控 INR18650-20R 的7s2P 堆栈。 对电池组上的一些测试运行进行了良好监控、并会螺旋进行 SOC 计算。 但我经常重复这样的情况、即当在 SOC=60%时以20A 或以上的电流突然放电时、会出现硬 SOC 衰减斜坡、SOC 在10-15秒内下降到0、而不是几分钟。 通常、使用10-15安培的测试运行是相当不错的。

我应该在哪里查找问题?

等等:

如果我找到正确的系数(Ra 等)、是否有任何方法可以上传至应用中的 bq? 我的意思是、有机会将黄金文件(128KB)上载到 BQ 中、以小块形式存储在主机 MCU 的存储器中、或者我能否仅通过 I2C 上载更改后的 Ra 参数。