This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:关于不使用时的 I2C 接口处理

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604066/tps65263-q1-about-i2c-interface-processing-when-not-in-use

器件型号:TPS65263-Q1

我查看的是 TPS 65263-Q1数据表的第3页。
SCL 和 SDA 引脚描述如下。

I2C 接口数据引脚;悬空或连接至 GND 以禁用 I2C 通信

即使它保持浮动、也不会发生故障?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marukawa

    浮动时无故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我还有一个问题。

    它不会在浮点数上中断的原因是什么?

    SCL 或 SDA 是在内部上拉/下拉?

    (我在数据表中找不到似乎被上拉/下拉的说明。)

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 SCL 或 SDA 信号不需要在内部上拉/下拉。
    当不使用 I2C 控制时、SCL 或 SDA 状态将被忽略(未激活)、因此没有故障。