This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:输入序列

Guru**** 2562140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598207/tps51206-input-sequence

器件型号:TPS51206

你好。

VTT 和 VTTREF 是否按以下顺序输出信号?

输入3.3V 至 VDD
2. S3和 S5的输入高电平
3. VDDQ 输入1.5V

2和3与数据表相反。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    你能帮我吗?

    是否应按以下顺序使用它?

    如果"非隔离式直流/直流论坛"不适用于 TPS51206、请将此帖子移至相应的论坛。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。

    我阅读了这篇文章。
    e2e.ti.com/.../2144571

    因此、我认为以下输入序列没有任何问题。
    输入3.3V 至 VDD
    2. S3和 S5的输入高电平
    3. VDDQ 输入1.5V

    您能给我评论吗?

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    很抱歉耽误你的回答。

    您的上电序列保持良好。

    谢谢