This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630断续功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603949/lmr23630-lmr23630-hiccup-function

器件型号:LMR23630

您好!

我们使用 LMR23630降压转换器作为将24V 转换为5V 的第一级电源。 电路板上有一个由5V 电源供电的 LDO (NCP4632DDT33T5G)、用于为3G 微型 PCIe 模块提供3.3V 电源。

正常运行时、LDO 关闭、一切正常。 当我们打开 LDO 时、LMR23630会关断输出大约8ms、从而导致电路板复位。 如果我们为电路板提供12V 而不是24V 电压、则没有问题。 输入电压为15V 后会出现问题、LMR23630似乎会进入间断模式、这可能是 LDO 输出电容充电产生的浪涌电流过大所致。 LDO 的总输出电容为400uF。

有什么关于如何解决该问题的想法? LMR23630的配置是否不良?

e2e.ti.com/.../power.doc

此致、

Ioannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、您好!

    根据您提供的文字文档、原理图没有明显的错误。

    我同意下一个假设、即下游 LDO 的极大输入电容很可能导致观察到的行为。 输入电容( 440uF)过大、当 LDO 导通时会短路并消耗过多电流。 对于试图缓解以下观察到的行为、可以尝试:

    1. 将输入电容值减小到较低的值(例如10uF)、并在开通时测试电路行为。 过多的输入电容也会对 LDO 行为产生负面影响。  
    2. 具有压摆率控制功能的负载开关可放置在 LMR23630的输出端和 LDO 的输入端之间。 通过这种方法、您可以控制 LDO 的开启速度并降低浪涌电流。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、

    我将首先尝试减小 LDO 输入电容。 对于具有压摆率控制的负载开关、您有什么建议吗? 您是指具有栅极电容器的 FET?

    非常感谢。

    此致、

    Ioannis