This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:电池反向电压连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603573/bq27742-g1-reverse-battery-voltage-connection

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: TXS0102

您好,我们在设计中使用 BQ27742-G1来测量并联连接的两节18650电池的电池容量。 我的问题是、如果电池反向应用到 BQ27742引脚会发生什么情况? 是否有针对相同事件的任何保护、或者您是否建议使用任何外部电路来防止此类事件?

此致

Jitender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jitender、

     对 bq27742电源引脚施加电池 会反向损坏监测计器  件、我们不建议为此使用外部保护电路;但如果需要可拆卸电池、我们建议在电池封装侧使用监测计。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    由于我们的设计方式、我们无法在电池组侧使用电量监测计。 但是、正如您提到的应用手册中所建议的、如果任何用户反向连接电池、我们绝对可以添加 NMOS 或 PMOS 来阻止监测计电源轨获得反向电压。 因此,这肯定会保护电量监测计免受电池反向的影响,但是我的问题是,其他电路,例如 CHG 和 DSG FET 以及之后的电路会发生什么情况,或者我们无论如何都阻止负电压进入电量监测计, 因此,如果监测计连接到电池反向,则不会通电,因此不会驱动 CHG 和 DSG FET,从而从本质上节省了超出这些 FET 的电路。 请查看我们实施的以下电路。

    电池连接到标记为 BAT_PACK+和 GND 的点

    标记为 BAT_RAIL 的点进入充电器

    3.现在,我们将添加一个与 R178、R174串联的 NMOS FET,以避免电池反向连接。  

    FET 的 Q7、Q26是由电量监测计控制的 CHG 和 DSG FET。  

    关于这种修改后的实施方案,我的问题是,虽然现在电量监测计得到了电池反向连接的保护,但 Q7/Q26和 Q7/Q26之后的电路本身是否可以防止反向电压。 问题是因为虽然我不确定、但我认为当意外地将电池反向连接时、Q7有一次损坏、尽管我不确定。

    与电池电量计的 I2C 电平相关的另一个问题是,如果您看到我们的电路,我们使用 TXS0102缓冲器来隔离电量计中的 I2C,原因是我们设计的其余部分中的 I2C 总线电平为3.3V。 其中 BAT_PACK+可能在3.5V 至4.2V 的范围内、具体取决于电池充电级别! 此外,可能还会出现 I2C 的3.3V 侧未通电的情况,但由于电池组在大多数情况下都安装在系统中,因此电量监测计将始终通电。 在某些情况下、用户使用充电器供电运行系统、并且 saystem 中未安装电池组。 考虑到所有这些不同的情形、我们在设计中使用了 TXS0102、但现在我们正在考虑删除 TXS0102、以防其删除不会对我们的设计产生不利影响。  

    此致

    Jitender