This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:使用3.8V 电池且无负载电路时、电流消耗为12uA

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603583/tps61221-with-3-8v-battery-and-with-no-load-circuit-is-drwaing-12ua-current

器件型号:TPS61221

您好!

我已经设计 了基于 TPS61221的电路。  3.3V 固定输出电压、电感器4.7uH、电容器为10uF Samsung 陶瓷电容器、仍然发现它在无负载的情况下消耗12至15uA 电流、并且在施加负载后、它会增加负载。

请帮我处理同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压是多少? 数据表中的图8显示了空载输入电流与输入电压的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我的实验室电源输入电压为3.8VDC。 如图所示。 8在数据表中、它假设为 aprox 5uA、但仍然不幸运。 我使用的是3..3 V OUT 固定 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在所有电路板或一个电路板中都发现了此问题吗? 您能否移除与升压电路连接的所有外部电路以确保 IC 消耗电流? 您是否有 TPS61221EVM 用于排除测量问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题对于我们作为原型制作的所有板都是恒定的、有5个板。 好的、我们将尝试您建议的解决方法。 我们没有相同的 EVM。