This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138电流共享文档

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599081/ucd3138-ucd3138-current-share-document

器件型号:UCD3138

你好。


我们正在考虑 UCD3138。
我有疑问。
您是否有以下应用手册或文档?
1模拟总线电流共享。
2 μ A PWM 总线电流共享。
3主/从电流共享。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、AE 将很快回答您的 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3465.UCD31xx-Current-Sharing-Application-note.pdfHere's有关如何使用内置硬件来协助电流共享的初步指南。  它确实支持模拟主控和受控、并且涉及 PWM、因此在某些方面它可以解答您的所有问题、尽管我不确定 PWM 电流共享的含义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    我还有其他有关 UCC3138的问题。

    1请告诉我平均电流模式等每种模式下的最大并联操作、
    主从机模式等
    是否可以并行操作12个装置?

    2 μ A 在平均电流模式下、一个并联运行的单元将失败。
    在这种情况下、如果连接了共享总线、它似乎可以正常运行。
    这个想法是正确的吗?

    3我想实现并行操作和冗余操作。
    在本例中、我认为主从模式是最好的。
    没关系吗?

    4我是否需要考虑电路上的总电容(总容量)外部电容器上的总电容?
    例如、一个为0.033uF。 3个单元并联时为0.099 μ F、12个单元并联时为0.396 μ F。
    这种思维方式是否合适?

    谢谢你。