This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:使用 bq40z50-R1平衡 LiFePO4

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603037/bq40z50-r1-balancing-lifepo4-with-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24650

我将 bq24650充电器与 bq40z50-R1一起用于3节串联 LiFePO4电池组的充电和管理。 在充电结束时、一节电池的电压会由于 SOC 中的不平衡而上升、然后触发电池过压保护。 我看到并尝试过的所有平衡安排都需要数小时才能平衡电池、而这种过冲发生在数秒或数分钟内。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venugopal、

    这似乎是您的电池单元的问题。 您是否尝试过不同的电池组、但仍然遇到此问题?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了3Ah 电池组。 相同配置- 3节串联电池1并联。 虽然这比以前的1.5Ah 电池要好得多、但仍有一个电池电压峰值。 更有趣的是、在每个充电周期中、不同的电芯会峰化-它与过冲的电芯不同。