This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:关于 TPS65251-Q1的 PGOOD

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603013/tps65251-about-pgood-of-tps65251-q1

器件型号:TPS65251

关于 TPS65251-Q1的 PGOOD

我想确认 TPS65251-Q1的 PGOOD 的工作情况。
(关于仅检测到欠压时的操作)

问题1.
如果任何降压转换器检测到欠压超过10ms 并且没有发生过流、则所有转换器都会关断10ms 并重复启动序列。

正确吗?

问题2.
如果欠压持续时间少于10ms 并且没有发生过流、则转换器斜升并在欠压被移除后立即正常运行。

正确吗?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa

    您对 Q1和 Q2正确。

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason Wang - San、

    感谢你的答复。

    我理解了问题1和问题2的答案。

    我有另一个问题。

    当欠压状态持续多长时间时、PGOOD 是否变为低电平输出?

    (例如100us 等)

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harukawa-San

    对于 Q1和 Q2、

    您为什么关心:"触发器欠压且没有发生过流"? 这种情况的条件是什么?

    通常、过流将在欠压之前发生、这意味着当负载变得很重、 Vout 下降一小部分时 、环路调节将 增加电感器电流、从而为输出提供更多能量。 它 将直到触发 OC 限制、 并且转换器无法为输出提供足够的能量、然后 Vout 将下降并触发欠压。 那么、我想当触发 UV 一段时间时、IC 必须触发 OC、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q 2、客户在这种情况下进行了询问。
    但是、我在数据表中未找到该信息、并询问了 E2E。
    我很抱歉,但我们无法清楚解释情况。

    此外、下面还会询问客户的其他问题。


    欠压持续多长时间后、PGGOD 是否会变为低输出?

    同样、数据表中未找到该信息。
    请您回答我的问题。

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harukawa

    我在 EVM 上执行负载瞬态、负载范围为1A 至5A。
    从触发 UV 到 PG=LOW 的延迟时间大约为10.84mSec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马三

    感谢你的答复。

    我还在 EVM 上执行了负载瞬态。

    正在监控降压2输出。(Vout=1.8V)

    我用4.5Ω Ω 和0.9Ω Ω 的负载进行了尝试。

    负载为4.5Ω Ω 时、您得到的结果与您相同。

    在0.9Ω Ω 负载下、输出压降非常低。

    因此、未发生欠压。

    因此、可以确信在欠压之前会发生过流。

    问题1.

    "不会发生过流和欠压。"

    客户的查询条件是不可能的。

    这种理解是否正确?

    问题2.

    继续、正在监控 BUCK0输出。(Vout=1.2V)

    我将降压0输出短接至 GND。

    结果是附加的文件。

    - BUCK0和 PGOOD-1 (BUCK0输出短接至 GND).jpg

    - BUCK0和 PGOOD-2 (BUCK0输出短接至 GND).jpg

    在本例中、PGOOD 立即为 Lo。

    产生这种结果的原因是什么?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harukawa-San

    对于 Q1、

    是的、没错。

    对于 Q2、

    根据 EVM 原理图、

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvu399&fileType=pdf  

    我们可以看到、PGOOD 的上拉电源是 buck1 (1.2V)的输出、因此当 Vout1下降时、PGOOD 也会下降。

    您可以将 PGOOD 的上拉电源更改为 V7V、然后再次进行测试。