This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:用作降压转换器的 LED 驱动器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS54200, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604030/tps54200-led-driver-as-a-buck-converter

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件:TPS562208TPS54202

您好!

我的客户在其项目中使用 TPS562208、以便从15V 降至3.3V。  他们已经完成了电路板设计。  现在 Vin 略有变化、需要支持20V 的 VIN。  所需的输出电流小于500mA

因此、他们正在寻找一款可替代降压转换器、以支持 Vin=20V 和 Vout=3.3V。  我们发现 TPS54200可通过更改一些周围组件来满足要求。

只要我们在输出和 GND 之间使用电阻器网络来保持 VFB = 205mV、就需要确认可以完成此操作。  在将此 LED 驱动器用作降压转换器时,我们还需要注意什么吗?

谢谢。

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CM:
    您可以直接试用 TPS54202降压转换器。 谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的快速响应。 我检查了 TPS54202、它是一个很好的匹配项、只是它是2A 降压转换器。 因此、它将比1.5A 器件 TPS54200更昂贵。

    因此,如果客户希望使用 TPS54200,是否会有任何问题?

    谢谢、
    厘米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CM:
    通常、LED 驱动器的成本高于稳压器。
    唯一的问题是轻负载期间的效率较低。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季