This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:上升时间计算

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602421/tps22990-rise-time-calculation

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22975

您好!

我的客户对 adj 有疑问。 TPS22990和 TPS22975上的上升时间公式。

当 Vbias 为5V 时、每个器件都在数据表中记录了上升时间(TR)。

我的客户使用3.3V 的 Vbias。

您是否有每个器件中上升时间(TR) Vbias = 3.3V 的计算公式?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    这些器件的用例是否具有特定的 VIN 电压? 这样、我就可以为您的特定条件提取数据、并找到合适的公式。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek-San、

    感谢你的答复。
    在每个 IC 的条件下、我的客户可以使用 VIN 电压5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.02V。
    在 Vbias = 3.3V 时、您告诉我一个公式?

    我还有更多的问题。
    Vibas = 5V 的公式是否仅在数据表中?
    公式是否由 Vin 电压更改?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、taichi、

    建议不要让 VIN > VBIAS、因此对于 VIN=5V 的情况、请将 VBIAS 连接到5V、并使用数据表中的公式。

    我没有为所有 VIN 条件提供通用的压摆率公式、而是为我们拥有以下数据的每个 VIN 电压的上升时间细分了公式:

    VIN = 3.3V:TR (us)= 0.038 x CT (pF)+ 22.99

    VIN = 1.8V:TR (us)= 0.021 x CT (pF)+ 16.7

    VIN = 1.05V:TR (us)= 0.0131 x CT (pF)+ 11.85

    请记住、这些是估计值、数字可能会因工艺或温度变化而变化。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Alek-San

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    ①当 TPS22990&TPS22975在 Vbias = 3.3V 且 VIN=2.5V 时,我可以使用公式吗?

    ②您上次的答案是否与 TPS22990和 TPS22975器件相同?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    如果 VIN=2.5V、请使用 TR = 0.0289 x CT (pF)+ 19.64。 这些公式都是针对 TPS22990的、我很快将发布 TPS22975的公式。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    对于 TPS22975、我们没有获取 VBIAS=3.3V 的数据、但作为估算、我使用了 VBIAS=5V 和 VBIAS=2.5V 数据来得出 VBIAS=3.3V 的以下等式:

    VIN=3.3V:TR (us)=2.14 x CT (pF)+136

    VIN=2.5V:TR (us)= 1.65 x CT (pF)+ 110

    VIN=1.8V:TR (us)=1.23 x CT (pF)+88

    VIN=1.05V:TR (us)=0.773 x CT (pF)+63.9

    同样、请注意、这些参数对于估算很好、但过程和温度变化可能会导致与方程的某些偏差。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alek-San

    非常感谢。

    我可以检查您的答案。

    尽管这是确认的,但公式中使用的“TPS22975”是 TR (us),数据表中的是 SR (us/V)。

    TR (us)是否正确?

    此致、

    中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    正确、这些公式用于上升时间、数据表中的公式是压摆率。 压摆率公式适用于多个电压、而上升时间公式则特定于输入电压。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alek-San、

    非常感谢。

    我明白了。

    此致、

    中仓市道一