This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:LMG5200EVM-02的运行问题。

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597223/lmg5200evm-02-operating-problem-of-lmg5200evm-02

器件型号:LMG5200EVM-02
主题中讨论的其他器件: LMG5200

你(们)好

我尝试操作 LMG5200EVM-02、但没有输出信号。

输出负载是47欧姆的电阻器。

第1步:我将电源连接到 J3连接器(6V)。

第2步:我将 函数发生器输出连接到 J5连接器(4MHz、squre 信号、50%、6Vp-p)。

第3步:我  将电源连接到 J1连接器(30V)。  

第4步:为 J3连接器(6V)的电源加电。  驱动器偏置电源出现后、D1二极管会亮起。

在步骤5中:打开连接到 J5连接器的函数发生器。

第6步: 为输入电源(30V)加电。 输入电源上电后、D2二极管亮起。

当我检查 TP9和 TP10时、我看到 输入信号、但输出上没有信号。  

请提供建议。

此致

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaron、您好!
    感谢您联系我们。

    您使用的加电顺序正确。

    在我能够为您提供充分帮助之前、我有一些问题和建议需要尝试:

    1.当您说没有输出信号时、您是否正在测量开关节点? 还是仅输出电压?

    TP9和 TP10 (Hi 和 LI)上的输入信号是否符合预期? (i.e.complementary 且死区时间>2ns)

    3.您可以通过检查 FET 是否为从 Vin 到 SW (高侧 FET)和从 SW 到 GND (低侧 FET)的高阻抗以及在二极管模式下使用仪表检查第三象限压降(从源极到漏极应读取~1.4-1.7V)来检查它们的完整性。

    4.如果#3指向正常的 FET、我建议您尝试在无负载的情况下为电路加电、并验证您是否具有相同的行为。

    请告诉我结果、以便我可以进一步帮助您。

    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .Hi Alberto

    感谢您的回答。

    1.当您说没有输出信号时、您是否正在测量开关节点? 还是仅输出电压?

    答案:输出电压约为1V DC。



    TP9和 TP10 (Hi 和 LI)上的输入信号是否符合预期? (i.e.complementary 且死区时间>2ns)

    2.回答:输入信号如预期般正常。

    3.您可以通过检查 FET 是否为从 Vin 到 SW (高侧 FET)和从 SW 到 GND (低侧 FET)的高阻抗以及在二极管模式下使用仪表检查第三象限压降(从源极到漏极应读取~1.4-1.7V)来检查它们的完整性。

    3.回答:我稍后会检查它,谢谢。

    4.如果#3指向正常的 FET、我建议您尝试在无负载的情况下为电路加电、并验证您是否具有相同的行为。

    回答:谢谢、我会检查它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    感谢您检查点1和点2。  

    由于您在输出端获得一些电压、我将检查开关节点的外观、但在您确认 FET 运行状况良好后执行此操作。

    在您方便的时候、请告诉我您获得了哪些进一步的结果、以便我能够帮助您解决这种意外行为。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    感谢您的回答。 我检查并获得更多信息。

    1.当您说没有输出信号时、您是否正在测量开关节点? 还是仅输出电压?

    答案:J2的输出电压为3.3V 直流输出。

     TP9和 TP10 (Hi 和 LI)上的输入信号是否符合预期? (i.e.complementary 且死区时间>2ns)

    2.回答:输入信号如预期般正常。

     3.您可以通过检查 FET 是否为从 Vin 到 SW (高侧 FET)和从 SW 到 GND (低侧 FET)的高阻抗以及在二极管模式下使用仪表检查第三象限压降(从源极到漏极应读取~1.4-1.7V)来检查它们的完整性。

    3.答案:  
    Vin 到 SW (高侧 FET)的阻抗为~700k Ω。
    SW 到 GND (低侧 FET)的阻抗为~240K Ω。
    我不确定你对第三象限下降的含义。 J2输出连接到负载。


     4.如果#3指向正常的 FET、我建议您尝试在无负载的情况下为电路加电、并验证您是否具有相同的行为。

    4.回答:我测试了无负载电路上电的情况,但是同样的保险,输出上没有信号(只有3.3DC)。
    J1连接器 Vin=27V;Vin=0.01A。
    J2连接器= 3.3V 直流。
    J3连接器= 6.2V DC、Iin = 0.21A。
    信号发生器= 6Vp-p;4MHz。

    也许我的电路板有问题。。。?

    请提供建议

    此致
    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaron、您好!

    您检查了 FET 关断时的高阻抗、这看起来很好。

    但您还需要确保 FET 未断开。

    有几种方法可以确保不会出现这种情况:

    1.将万用表设置为二极管模式,将正极引线放在 SW 上,负极放在 Vin 上,读数应为1-2V。 然后、您可以使用 GND 上的正极和 SW 上的负极重复此操作。

    2.应用 VDD 并将 HI 和 LI 设置为高于3V 的值、然后使用万用表测量 FET 的电阻(注意不要应用 Vin!)。

    此外、当您说以6Vpp 驱动输入信号时、您的偏置是什么?

    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    我将在下周进行检查。 谢谢你。

    对于二极管、正常值为1V 至2V。

    此致

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Alberto

    1.将万用表设置为二极管模式,将正极引线放在 SW 上,负极放在 Vin 上,读数应为1-2V。 然后、您可以使用 GND 上的正极和 SW 上的负极重复此操作。
    答案:关于二极管、正常值为1V 至2V。

    2.应用 VDD 并将 HI 和 LI 设置为高于3V 的值、然后使用万用表测量 FET 的电阻(注意不要应用 Vin!)。
    答案:SW 到 HS 之间的电阻为~100k Ω、SW 到 HB 之间的电阻为0 Ω。

    此外、当您说以6Vpp 驱动输入信号时、您的偏置是什么?
    答案:1至2 VDC

    输出端没有信号(仅为3.3DC)。

    请提供建议
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaron、您好!
    我本来希望两个 FET 在导通时的电阻都为0欧姆。 但是、如果您说从 SW 到 GND 的阻抗大于100k、而体二极管在关断时介于1V 到2V 之间、则看起来低侧 FET 不会损坏、但不会被驱动。

    这将导致高侧电源(HB)保持放电状态、两个 FET 都不工作。

    您的输入为6Vpp、偏置为12V、您将获得-2V 至5V 的信号。 最大绝对电压为-0.2V、这可能会损坏部件。

    我建议使用新的 LMG5200替代该器件、并确保驱动电压不超过数据表中规定的限值。

    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    我用新的 LMG5200替换了 LMG5200、现在工作正常!

    我 想知道为什么 LMG5200 SW 输出引脚通过 L1连接到 J2连接器。 L1用作低通滤波器(意味着我在电感器之后只看到直流电流)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!  

    我很高兴听到您的电路板现在运行良好!

    关于您的问题、此电路板配置为降压(或升压、如果您反向运行)功率级、因此它配置为在两个电源端子上都具有直流电压。

    电感器 L1连接到开关节点、如前所述、在低通滤波器中提供电感、以从开关波形获取直流电流。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Alberto