This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:在2节镍氢电池布局中使用 BQ27220

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002E, BQ27220, BQ27210, BQ34Z100-G1, BQ34110, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603994/bq27220-using-bq27220-in-a-2-cell-nimh-arrangement

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ2002EBQ27210BQ34Z100-G1BQ34110BQ34Z100BQSTUDIO

您好!

我当地的 TI 销售代表一直与电池管理团队合作、为我拥有的2节镍氢电池器件寻找电量监测计解决方案。  到目前为止、BQ27220 + TPS61098x 升压直流:直流是最佳解决方案。  我们已经将 BQ2002E 用于镍氢充电系统、已经使用多年了。  在我的应用中、BQ27220将位于"系统"侧。  TPS61098x 将通过二极管 OR-OR-OR-Or 配置的3.3V 和镍氢电池电压供电。  我知道我仅将 BQ27220用作库仑计数器。  我对操作有几个问题。

1.      我假设 TI 建议使用 BQ27220 (用于锂离子电池)在我们的镍氢电池配置中用作库仑计数器、对吧?

由于      我们在"系统"端使用 BQ27220、如果我们不使用 OTP 闪存、而只使用 RAM 进行电池性能评测、那么芯片能否按预期运行?

      BQ27220的寄存器集看起来与 BQ27210非常相似。  如果3.3V 变为0V 且电池电压降至1.8V、则所有库仑数据都是只读的、数据不可恢复。  这将强制使用升压转换器以保留库仑数据(TPS61xxx)。

在      寄存器表(SLUUBD4的第16页)中、说明 TEMP 寄存器为 R/W、ARTTE 寄存器为 RO。  在 BQ27210中、TEMP 为 RO、ARTTE 为 R/W  我假设 SLUUBD4不正确。

与      BQ27210类似、BQ27220也将生产至少5年、对吧?

6.      如果电池反向放置(或 TI 建议的外部保护)、是否对 BAT、SRP、SRN 引脚提供任何保护?  TPS61xxx DC:DC 升压受到保护、因为电池电压和3.3V 是二极管 OR-OR。

-如果 SRP 和 SRN 用于低侧电流感应、则似乎只有 BAT 引脚需要保护(请参阅数据表第12页)。

- BAT 是否应该被连接至3.3V 输入而不是电池的+?  我知道电池电压(伏特寄存器)将始终读数为3.3V。

谢谢、

Kevin Braun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin


    1。 我假设 TI 建议使用 BQ27220 (用于锂离子电池)将在我们的镍氢电池配置中用作库仑计数器、对吧?

    OA:对于镍氢电池电量监测、我建议使用 bq34z100-G1。 但是、bq27220可用于对进出镍氢电池的电荷进行库仑计数。


    2. 由于我们在"系统"侧使用 BQ27220、如果我们不使用 OTP 闪存、而只使用 RAM 进行电池性能评测、那么芯片能否按预期运行?

    OA:如果器件断电、主机必须具有非易失性存储器来存储黄金映像、否则监测计将重置为默认值。

    3. BQ27220的寄存器集看起来与 BQ27210非常相似。 如果3.3V 变为0V 且电池电压降至1.8V、则所有库仑数据都是只读的、数据不可恢复。 这将强制使用升压转换器以保留库仑数据(TPS61xxx)。
    OA:可以。 如果芯片断电、您将释放 RAM 中的所有数据。

    4. 在寄存器表(SLUUBD4的第16页)中、说明 TEMP 寄存器为 R/W、ARTTE 寄存器为 RO。 在 BQ27210中、TEMP 为 RO、ARTTE 为 R/W 我假设 SLUUBD4不正确。
    OA:您可以将电池的温度写入测量仪表。 ATTE 为只读。 SLUUVD4正确。

    5. 与 BQ27210类似、BQ27220也将投入生产至少5年、对吧?
    OA:正确

    6. 如果电池反向放置(或 TI 建议的外部保护)、是否对 BAT、SRP、SRN 引脚提供任何保护? TPS61xxx DC:DC 升压受到保护、因为电池电压和3.3V 是二极管 OR-OR。
    OA:只有 BAT 需要保护..

    -如果 SRP 和 SRN 用于低侧电流感应、则似乎只有 BAT 引脚需要保护(请参阅数据表第12页)。
    OA:正确。 如果切换 SNP 和 SRN 的极性、则充电电流将具有负极性、放电将具有正极性、而不是相反

    - BAT 是否应该被连接至3.3V 输入而不是电池的+? 我知道电池电压(伏特寄存器)将始终读数为3.3V。
    OA:如果您仅进行库仑计数、则 BAT 只能连接到3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从 BQ34Z100-G1 (BQ34110)开始、但上周我们被告知要更改课程。 这是因为我们无法从 BQ34Z100读取库仑寄存器、但我们可以在 BQ27220上读取。 有道理?
    2.黄金映像有多大?
    6A。 如果从低侧感应、那么是否需要交换 SRP 和 SRN?
    6b. 保护 BAT 免受电池反转影响的最佳方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 由于您只需要库仑计数器、因此 bq27220还可以、尽管 bq34110也具有累积的充电功能、并且也可以正常工作。 bq34z100特别适用于镍氢电池、因为这类电池具有特殊的锥形条件。

    只要您进行连接、充电时、电流首先到达 SRP 引脚、然后再通过感应电阻器到达 SRN 引脚、您就可以了、监测计将测量正充电电流

    b.最简单的方法是在 Bat 引脚上使用肖特基二极管正向偏置、尽管它会产生压降。 但是、由于电压测量对于该应用而言似乎并不重要、因为您希望将 Bat 连接到固定电压而不是电池电压、因此这应该是可以的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    1.我将再次询问销售团队有关 BQ34Z100-G1的使用情况
    2."黄金映像"有多大?
    6b. 对于 BAT 引脚、电池组中的一个小型串联电阻器和 BAT 引脚上具有去耦电容的反向偏置二极管如何? 这样、我们就可以保持电池电压读数不变。
    7.是否可以使用外部1.8V 电源覆盖 VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2、黄金映像是一个文本文件、可使用 bqstudio 提取、客户可以查看大小。 我没有现成的数字。
    6b. 您的建议也可能有效、但必须由客户进行面包板和验证。
    7.否 这是内部 LDO 输出

    谢谢
    Onyx