This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:是否可以施加比 Vin 更高的 Vcc 电压?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603753/lm5041-is-it-possible-to-apply-vcc-higher-voltage-than-vin

器件型号:LM5041

大家好、

我想问以下问题。

1)
是否可以对 LM5041施加比 Vin 更高的 Vcc 电压?

2)
您能告诉我 VIN 和 VCC 之间的寄生二极管的 Vf 吗?
您是否具有理论值和实际测量值?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita-San

    这不是我目前所掌握的信息中可以回答的问题、所以我问过 IC 设计团队的这个问题-

    我将在得到答案时发布答案。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    感谢您的友好支持。
    我将等待您的回复。

    此致、
    雅丽塔