This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:负载突降保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085-Q1, LM5088-Q1, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603888/lm5085-q1-load-dump-protection

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5088-Q1LM5085

您好!

我想知道汽车级 LM5085-Q1是否具有内置负载突降保护功能并满足 ISO7637-2:2004[1]负载突降脉冲的要求。

以文档 SNVA681A 为例 、有一些具有内置保护功能的汽车级组件、例如 LM5088-Q1。 我想知道 LM5085-Q1是否需要任何外部电路来满足这些要求。

此致、
Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据应用手册、表1中的说明。 对于12V 系统、输入需要承受87V 电压。  LM5085的额定绝对最大值为76V、因此需要外部保护电路。