This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在高电流放电期间、RSOC 过早跳至0%

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599670/bq40z50-r1-rsoc-prematurely-jumps-to-0-during-high-current-discharge

器件型号:BQ40Z50-R1

在高电流(23A)放电期间、RSOC 突然从~65%跳至0%时出现问题。 在低电流放电(5A)期间不会发生这种情况。

电量监测计 IC 是 bq40z50-R1。 包配置为4S6P。 电芯为 LG INR18650HG2。 正在使用化学 ID 2112。 我知道使用正确的化学 ID 至关重要、我相信我使用的是正确的 ID、但请确认。

在23A 负载测试之前、电池组在充电电流为5安培时具有5个学习周期、在放电电流为3.18A (充电后休息2.25小时、放电后休息5.25小时)。

数据日志显示@、当 RSOC 跳至0%时、Δ I RateOK 从1变为0、这表示电量监测计已确定电池组无法输送10秒的能量。它如何确定这一点?

设计电阻和封装电阻对该问题的重要性如何? 我将在 gg 文件中使用这些参数的估算值。

日志和 gg 文件附在此处。 提前感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../pack-gg-file.xls

e2e.ti.com/.../pack-rsoc-jump.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的某个人是否会就此问题提供一些建议? 这对于我们的产品的成功至关重要。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    在我们等待器件专家回复您的帖子时、我建议将设计和封装电阻设置为监测计的默认值或"0"、然后重新运行您的实验、看看这是否有用。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们通过收集数据日志并将其上传到 TI 的在线"GPC"工具、找到了解决方案。 (请参阅 TI 技术参考文档 SLUUBD0。) 通过为此单元选择特定的 ChemID、返回的 Ra 表与安装的 Ra 表大相径庭。 现在、RSOC 随着时间推移随着负载平稳下降、不再突然跳到零。 所以、这似乎是我们问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是很好的了解。 不过、该解决方案表明您可能从未成功完成黄金学习周期。
    谢谢
    Onyx