This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] READ_POUT 1将 READ_POUT 2复制到4?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599141/read_pout-1-is-copied-read_pout-2-to-4

主题中讨论的其他器件:PTD08D210WUCD9248

尊敬的先生/女士:

当我使用最新的 Fusion Digital Designer 并监控 Xilinx ZC702电路板或706电路板时、READ_POUT1的值与4相同。 即使将 READ_VOUT2更改为4、将 READ_IOUT 2更改为4、也是不同的值。 看起来 READ_POUT 1被复制 READ_POUT 2到4。

这只是一个工具错误吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与您联系以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们您在电路板上使用了哪些器件、其中有多少个器件? 除 TI Fusion GUI 外、还有其他 PMBus 主机吗? 您使用的是 TI Fusion GUI 的哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路板为 Xilinx ZC702、因此三个 UCD9248PFC、每个 PFC 控制两个 PTD08D210W (4个电源轨)。

    Cortex A9可以是 PMBus 主机、但不应提交任何命令。
    由于 TI Fusion 的工作方式不是 READ_POUT、因此不管怎样都可以正常工作。 但 TI Fusion 中有 CML:"其他通信故障"。 这是否相关?

    版本为7.0.11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 TI Fusion GUI 之外、我还停止了可作为 PMBus 主机的处理器、但没有任何变化。 READ_POUT_2、_3、_4看起来像是复制的 READ_POUT_1。
    Pout 应通过 READ_VOUT 和 READ_IOUT 的乘法获得。

    例如、
    在时间27:23.1=>READ_VOUT_1 =0.955READ_IOUT_1 =0.0313 READ_POUT_1 = 0.0298
    READ_VOUT_2 =1.004 READ_IOUT_2=0.1094 READ_POUT_2 = 0.0298 <-它应该是0.0198
    READ_VOUT_3 =1.808 READ_IOUT_3=0.0313 READ_POUT_3 = 0.0298 <--它应该是0.0565


    以下是 TI Fusion.Read_Pout_1到4的数据日志、其值相同。

    时间戳适配器部件 ID地址READ_VOUT_1READ_VOUT_2READ_VOUT_3READ_VOUT_4READ_IOUT_1READ_IOUT_2READ_IOUT_3READ_IOUT_4READ_POUT_1READ_POUT_2READ_POUT_3READ_POUT_4
    27:23.11UCD9248520.9551.0041.8081.8050.0313 0.0313 0.10940.03130.04690.02980.0298 0.02980.0298
    27:23.71UCD9248520.9571.0021.8081.8010.03130.033800.03130.02980.0298 0.0298 0.0298 0.0298
    27:25.21UCD9248520.95711.8141.8020.09380.10940.04690.03130.04480.04480.0448 0.0448 0.0448 0.0448 0.0448
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI 中的错误=>它将在下一个 GUI 版本中修复。  谢谢