This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当输入电压为1.1~3.3V 时、我们是否可以知道 BQ24040将运行什么?

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603024/bq24040-may-we-know-what-bq24040-will-operation-when-vin-is-1-1-3-3v

器件型号:BQ24040

你(们)好,先生  

当输入电压为1.1~3.3V 时、我们可以知道 BQ24040将运行什么?

根据我的理解、BQ24040应该不能打开(因为 Vin 最小为3.5V)、充电器功能关闭、Vout 关闭、我对吗?

                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    是的、IC 将处于 UVLO 状态。

    此致、
    David