This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:高工作温度

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596996/bq24600-high-working-temperature

器件型号:bq24600

尊敬的所有人:

    我面临 bq24600的高温问题。   CC 时的时钟模式 、 电流约为1A 、 而芯片珍珠温度高于70°C

  散热焊盘到 底层接地层的过孔。  因此、我们认为这不是布局问题。

我们还测量所有输出信号和所有低于 最大额定电压的信号引脚 。

该芯片仅执行信号控制、功率 MOSFET 是分立式的、因此功耗如此高。 我可以检查什么?

谢谢!!

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    温度通常不应如此高。 您的产品中的环境温度和其他 IC 温度是多少? 您能否检查充电器的所有引脚是否存在短路现象?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、
    感谢您的回复。我已经检查了所有 PIN、没有简短的封信。 我想热量是从片上 LDO 产生的、
    因为该 LDO 输入电压为19V、输出电压为6V。 它是如此高的压降电压。 我将尝试将 MOSFET 更换为较低的 Qg 部件
    例如使用的 TI 演示板。 要降低栅极驱动器驱动电流,请降低6V LDO 功耗。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    好的、很好。