This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池充电器/电池管理"大部分已充电"锂聚合物应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603974/bq24075-battery-charger-management-for-mostly-charged-lipo-application

器件型号:BQ24075

我仅使用 BQ24075作为基准、这不一定是我需要的芯片(除其他外、它的输入限制为~6V)。 我有一个应用需要通过外部12-14V 直流电源(这是一个大得多的电池组)为单节3.7V 锂聚合物电池充电。 效率很重要、因为我要使用另一个电池为锂聚合物充电。 LiPo 用于为 SOC 和相关逻辑(3.3V)供电、以便在电池组断开连接时、SOC 仍能通电。 在该配置中、12-14V 几乎始终可用、因此 LiPo 的主要用途是"备份"。 因此、这类似于"UPS"应用、其中锂聚合物会定期充电和/或"加满"。 理想情况下、我正在寻找的电池充电器/管理解决方案将自动处理此问题、而无需 SOC 的干预(因此无需特定的 SMBus 或 I2C 控制)。 对于输出、如果有芯片可以高效地提供稳压3.3V 电压、那将会很好、否则我将计划在输出上添加一个降压转换器。

我正在寻找芯片建议、以及针对此主题的应用手册的参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    如果您希望使用12-14V 为3.7V 锂聚合物电池充电、最好使用开关模式充电器。 由于存在这种位电压差、线性充电器效率较低。
    请浏览下面的网站。 它将帮助您找到更合适的充电器。

    www.ti.com/.../tool.htm

    此致、
    David