This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020H:驱动7A 并持续25秒

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603981/ptn78020h-driving-7a-for-25-seconds

器件型号:PTN78020H

对于 PTN78020H 模块、能否执行以下操作?

1:将输出电压配置为22V 输出、并将7A 电流驱动至电感负载仅25秒。  电流限制为8A、因此我认为可以驱动7A 负载。

2.我看到器件有热关断模式、是否有办法为器件散热以防止热关断?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此建议无法提供7A 电流。 输出电压为22V 时、最大输出电流降至4A。