This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:寻找一种低成本 SSR 解决方案来替代机械继电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603656/csd18543q3a-looking-for-a-low-cost-ssr-solution-to-replace-a-mechanical-relay

器件型号:CSD18543Q3A

您好!

今天、我使用机械继电器 作为电路板的数字输入。

我想用 SSR 替换它、包括成本和尺寸。 该应用是单向的。

我 注意 到 CSD18543Q3A 是一个选项。 欢迎提出任何其他建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的所有器件取决于所需的电压和所需的电流。 如果您知道电流,则只需使用 i*i*R 公式计算功率耗散,大约3W 是典型 PCB 的最大值,但热环境决定了3W 是否为典型值。

    网站上。    有许多其他电阻选择可选择最佳 FET、电阻更高的 FET 通常成本更低。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris Hi、

    您是否有展示如何将 单个 MOSFET 用作直流开关的 SSR 的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    我不知道这种应用手册、但由于 FET 或多或少用作负载开关、因此需要注意的关键是 FET 能否处理电流(电阻足够低、可保持较低的传导损耗)

    如果 FET 必须处理饱和区域中的某些电流浪涌、当 FET 未完全增强(VDS 和电流在特定的持续时间内都处于高电平)时、还必须确保您处于安全工作区的范围内。