This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:我正在申请直流/直流建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS546C23, LM27403, TPS40304A, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598853/lm10011-i-am-requesting-a-dc-dc-recommendation

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件:LM27403TPS40304ATPS546C23TPS546C20A

2017年5月19日、我有同样的问题。


但我今天没有收到任何答复。

因此、今天我再次要求我们提供几乎相同内容的帮助、同时也要求提供相同内容的帮助。

我想通过接收反馈(或外部引脚)找到具有可变输出电压的直流/直流稳压器。

我正在申请直流/直流建议。

------------------------------------------------------------------

[2017年5月19日的问题]

a.电路设计目的
 (1)我正在设计一个恒流源模块、以满足以下规格。
      - Vin  = 直流12V。
      -输出电压= (0.0 Vdc)至1.8 Vdc
      - Iout = DC35A

 (2)电流高于输出电压、因此我必须使用 VID (LM10011)。
      但是、应更改直流/直流的输出电压
                      从最小0.XVdc (大约0.6Vdc)到最大1.8Vdc  
                       根据 FB 的输入状态、提供的电流应高达35A。

B.行动。
 我们将根据下图(LM10011 数据表)进行设计。
   但是、与图片不同、
                   LM10011的 VDD=5Vdc (固定) 、直流/直流的 Vin=12Vdc (固定)。

  

(1) MCU 应控制 LM10011 (6位)的输入(VIDS、VIDC、VIDB、Vida)
            因此直流/直流输出电压为软启动(0.6V -> 1.8Vdc)和软停止(1.8V -> 0.6Vdc)
   
 (2) LM10011的 IDCA_OUT 输出 端输入到直流/直流的"FB"、如图所示。

 (3)我们将使用传感器测量直流/直流的输出(Vout)电流。

 (4) MCU 接收测得的电流值并监控正常运行或过流状态。

 (5) 在 LM10011 开启期间(约30分钟)、
     调整 LM10011的 IDCA_OUT 输出 以保持恒定电流(约为直流35A)。

 (6) 在 LM10011的“准时(约30分钟)”期间
     MCU 必须控制 LM10011的 IDCA_OUT 输出 以保持恒定电流(大约为直流35A)。

C.询问
  我访问 TI.com 查找"直流/直流"以匹配上述行为。
  为了用作恒定电流源、我根据直流/直流 FB 查找了直流/直流变量 Vout。
  此外、直流/直流必须同时满足输入和输出规格。
  因此、我想使用"TPS546C23"
  但是 、TPS546C23的"PMBus"对我来说太困难了。
  
  (1)如果我不使用 TPS546C23的"PMBus"、我可以使用 TPS546C23 作为上述直流/直流转换器吗?

  (2)如果不是、请为我推荐合适的型号、即使它会对您造成影响。
  
  
感谢您阅读本书。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您最初的 e2e 问题在错误的论坛中丢失了。 由于您不需要 PMBus 来完成您要执行的操作、因此推荐使用 LM27403或 TPS40304A。 请注意、在您的方案中、您要使 dc/dc 更改其电压以修改电流。 直流/直流本质上不是恒流源。 如果电压变化会改变电流、那么满足您的目标。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说有点卷积。 调节稳压器电压的方法有很多种

    从上数 D/A 到求和结的电阻器

    根据比率、精度和响应要求、您可以使用具有 RC 滤波器的 PWM 输出为"D/A"供电

    尽管空间和布局成本可能过高、但连接到求和点的老式 R/2R 电阻梯还是不错的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS546C23可以支持该应用、默认基准为0.6V、分压器可以设计为1.8V 输出、电源轨可能能够支持0.6V、而 LM1011的电流则为0.6V。

    由于您不打算使用 PMBus、备选方案是 TPS546C20A、通过 VSEL/SS 引脚、可通过外部电阻器对基准电压和软启动时间进行编程。

    我需要验证0.6V 输出能力。

    其他不明确的规格。 1)客户期望的转换速度和2)输入电压的最小/最大值3)环境温度和热耗散条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 Op、Kang 是。

    他需要一个 MCU 控制的电流源、但在需要为稳压器反馈分压器提供失调电流时、他却在跳过各种 HOPS