This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:BQ20Z95

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603982/bq20z95-bq20z95

器件型号:BQ20Z95

您好!

在 BMS 中使用 BQ20Z95的某些电池出现问题、我需要将电池更换为新电池。

我想更换电池、然后重置 BMS、但正如我看到的、BQ 是密封的:

当我尝试读取数据闪存信息时、会出现以下错误:Error reading Data Flash subclass Voltage、Code=6

您能给我发送解封码吗?

如果我替换单元格、然后导入黄金映像、就可以了、对吧?

非常感谢!!

电子邮件:edewey@probattery.com.ar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edgardo
    解封代码不是我们可以访问的代码。 电池组制造商会更改代码。 如果您计划更换电池、则必须联系电池组制造商以获取拆封代码。
    谢谢
    Onyx