This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:IIN AverageI 想知道平均电流。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093, TPS61093-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595720/tps61041-q1-iin-averagei-want-to-know-the-average-current

器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61093TPS61093-Q1

大家好、

Iq 位于数据表中。(临5)

但是、VFB 为1.3V、处于非开关运行状态。

我想知道电流消耗的平均电流。

当 Iout=0mA 时,电流消耗是多少?


此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的应用中的输入电压和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    感谢您的快速响应。

    我的客户规格是
    VIN:3.06至5.33
    输出电压:16.6至20.0V
    温度:25°C

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该输入和输出电压范围内、空载电流约为0.6mA 至1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    它是高电流。
    该值是否来自 EVM?

    当我通过 WEBENCH 检查 Iin_Ave 时、它大约为150uA。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  它通过 EVM 进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速响应。

    当我的客户检查以下情况时、结果为68uA

    Vin=4.6V、Vout=18、Temp=25C、Iout=0mA

    您的 EVM 是否具有相同的价值?

    此致
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji Hayashi、

    当 Vin=4.6V、Vo=18V、Io=0mA 并且 VFB 未上拉至1.3V 时、空载输入电流大约为1mA-1.1mA。

    当 Vin=4.6V、 IO=0mA 且 VFB 被拉高至1.3V (无开关)时、静态电流大约为68-70uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    EVM 为68-70uA。
    μA、在数据表的图5中、它大约为28 μ A。

    EVM 和数据表之间的区别是什么?

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试静态电流时、是否移除了反馈电阻器?  测量该电流的正确方法是移除倒置和低侧反馈电阻器。 在 FB 引脚上添加1.3V 电压、以使转换器不进行切换。 因此、我的 EVM 板中的测试值约为25uA。

    我之前的测试结果是68uA、因为我没有移除反馈电阻器。 但是、静态电流意味着仅 IC 消耗的电流。  因此 必须移除反馈电阻器。

    注意:图5中的数据是典型值。 从角度来看、存在很大的差异。 显示在第5页的表中。 输入电压= 2.4V 时为28-50uA。

    如果客户希望使用超低 Iq IC、我建议使用 TPS61093。 其最大 Vo 可以是17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的四位支持。

    客户用于汽车。
    TPS61093是1.2MHz 固定频率。
    由于 TPS61093-Q1卡在无线电频带中、因此无法使用。

    您以前写过类似这样的内容。
    A:当 Vin=3.06至5.33V、Vo=16.6至20.0V、Io=0mA、而 VFB 未上拉至1.3V 时、空载输入电流约为0.6mA-1mA。
    B:当 Vin=4.6V、Vo=18V、Io=0mA 且 VFB 未上拉至1.3V 时、空载输入电流大约为1mA-1.1mA。

    A 在 B 的条件内
    哪一个是正确的?

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从角度来看、当 Vin=4.6V、Vo=18V、Io=0mA 且 VFB 未上拉至1.3V 时、空载输入电流为0.98-1.03mA、您可以说它是1mA。  我在这里写入了1-1.1mA 、以留出一些余量。

     在整个输入电压范围内、空载输入电流大约为0.6mA-1mA。  如果留有一定的裕度、您可以说它大约为0.6-1.1mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速响应。
    我明白了。

    此致
    高志林