This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:计算器系数复位器 RT1

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603394/bq40z50-r1-calculator-coeff-resitor-rt1

器件型号:
BQ40Z50-R1

大家好、我关心的是确定设置(RT1)中温度传感器的温度系数。

我可以从 bq40z50family 获取基本计算器、但我看不到如何确定电阻系数 rt1、我选择获取评估板 CRCW120610K0JNEA 的电阻值

此致 Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    您使用的热敏电阻与 BOM 中推荐的热敏电阻不同吗? 如果您使用同一个热敏电阻、则无需更改任何内容。 如果您使用不同的热敏电阻、您参考了哪些文档来进行计算。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    用于计算系数热敏电阻的参考文档
    这篇帖子
    e2e.ti.com/.../434108

    我不知道如何确定电阻系数、我选择获取评估板 CRCW120610K0JNEA 的电阻值

    此致 Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Anthony、

    请将此推荐 PTC 用于 RT1 PRF18BA103QB1RB。 EVM 上的默认设置适用于 PTC 热敏电阻。 我们 EVM 上的只是一个电阻器。 如果您决定使用不同于我刚才建议的方法、则可以使用 Excel 工作表来计算系数、但请确保参考器件数据表上 PTC 引脚的内部原理图。 PTC 引脚偏置为 Bat、而 NTC 偏置为接地。

    谢谢
    Onyx