This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:Vout_adj

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603636/lm53600-q1-vout_adj

器件型号:LM53600-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM53600-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
指定的 Vout_adj 条件是什么? 他们想知道反馈电阻器的值和精度。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、您好!

    此数据表参数适用于为3.3V 至6V 的可调器件指定的输出电压范围。

    反馈电阻器通常选择为1%容差、Rfbt = 100k 时的标称值。 分压器中的底部电阻器可根据器件数据表中的公式(3)进行计算。

    此致

    Brani